Ziel des Kunden war, im
gesamten Betrieb moderne Industriestandards zu etablieren. Das Hauptziel des Kunden war es, einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung zu machen. Das Unternehmen wollte das Betriebssystem vereinheitlichen. Außerdem war dem Kunden die Kommunikation zwischen den einzelnen Systemen wichtig.
Als erstes erhielt die Vulkanisierungsanlage eine neue Steuerung und neue Frequenzumrichter. Anschliessend wurde überall die Bedienung vereinheitlicht. Doch nicht nur an den einzelnen Anlagen, auch bei der übergeordneten Organisation des Betriebs hat sich einiges getan: Mit einer WinCC V7 Applikation auf virtueller Basis wird der Betrieb aller Anlagen nun zentral verwaltet und gewartet. Es dient auch dem Datenmanagement und kann auch via Webzugriff genutzt werden. Alle Anlagen kommunizieren miteinander. Die
integrierte Software Energy Manager Pro überwacht, analysiert und optimiert den
Energieverbrauch in Gebäuden und Anlagen.
«Dass wir immer offen
und auf Augenhöhe mit den Verantwortlichen von Siemens kommunizieren konnten,
habe ich sehr geschätzt.»
Stefan Zuppiger Leiter
Unterhalt Infrastruktur und IT bei Ammeraal Beltech
Neue Anlagenteile können dank des Server-Klient-Prinzips leicht in das robuste System eingebunden werden.
Wichtige Informationen zur Verfügbarkeit von Netzwerken und IT-Infrastruktur werden sichtbar und Probleme lassen sich erkennen, bevor sie sich auf den Betrieb auswirken.
Daten sind nun transparenter, besser verfügbar und nachverfolgbar.
Bessere Qualität.
Die 1950 gegründete Ammeraal Beltech AG ist ein globaler Marktführer in der Entwicklung, Herstellung, Fertigung und im Service von hochwertigen, leistungsstarken Prozess- und Förderbändern, die heute in 150 Ländern der Welt erhältlich sind. In Zusammenarbeit mit Kunden und führenden Forschungsinstituten hat die Ammeraal Beltech AG neue Förderkonzepte entwickelt, die neue Systeme und Ansätze ergänzen.
Ammeraal Beltech, Schweiz - Hoher Digitalisierungsgrad durch Retrofit für Antriebssysteme
Ammeraal Beltech, Schweiz - Hoher Digitalisierungsgrad durch Retrofit für Antriebssysteme
Ammeraal Beltech, Schweiz - Hoher Digitalisierungsgrad durch Retrofit für Antriebssysteme
Fertigstellung: 2023
Kontakt
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.
Verwandte Links
Bitte beachten Sie, dass einige der Links möglicherweise nur im Intranet verfügbar sind.