Zukunftssichere Energieversorgung für den Nürnberger Norden
F-Gas-freie 20-kV-Mittelspannungsschaltanlage 8DAB24 - blue GIS
Zukunftssichere Energieversorgung für den Nürnberger Norden
F-Gas-freie 20-kV-Mittelspannungsschaltanlage 8DAB24 - blue GIS
Power
N-ERGIE Netz GmbH
Nuremberg Germany
Die N-ERGIE Netz GmbH sorgt als regionaler Verteilnetzbetreiber für eine sichere und zuverlässige Energieversorgung in der Metropolregion Nürnberg. Um den steigenden Anforderungen an Netzkapazität, Versorgungssicherheit und Zukunftsfähigkeit gerecht zu werden, modernisiert das Unternehmen kontinuierlich seine Netzinfrastruktur. Ein wichtiger Baustein dabei ist die Erneuerung der Mittelspannungsschaltanlage im Umspannwerk U5 Horneckerweg in Nürnberg, einem zentralen Versorgungsknotenpunkt für den Nürnberger Norden.
Die bestehende Anlage stammt aus dem Jahr 1969 und hat das Ende ihrer technischen Lebensdauer erreicht. Zusätzlich wird das Umspannwerk verstärkt, sodass mehr Felder mit einem höheren Betriebsstrom benötigt werden. Eine besondere Herausforderung bei diesem Projekt besteht darin, dass die Stromversorgung während der gesamten Bauzeit sichergestellt werden muss. Aus diesem Grund erfolgt die Modernisierung in zwei aufeinanderfolgenden Bauabschnitten.
Im ersten Bauabschnitt wird ein Teil der neuen Mittelspannungsschaltanlage errichtet und in Betrieb genommen. Dadurch können die Versorgungsaufgaben schrittweise auf die neue Anlagentechnik übertragen werden. Im zweiten Bauabschnitt erfolgt anschließend die Erneuerung der verbleibenden Anlagenteile. Dieses Vorgehen ermöglicht es, die Anlage auch während der Bauarbeiten durchgehend in Betrieb zu halten und die Versorgungssicherheit jederzeit zu gewährleisten.
Die mehrstufige Umsetzung stellt hohe Anforderungen an die Planung, Koordination und Ausführung der Maßnahme. Gleichzeitig bietet sie den entscheidenden Vorteil, dass die Erweiterung und Erneuerung der Anlage ohne Versorgungsunterbrechungen durchgeführt werden kann. Die N-ERGIE Netz schafft damit die Grundlage für einen langfristig sicheren, zuverlässigen und zukunftsfähigen Netzbetrieb am Standort Horneckerweg.
Neue Mittelspannungsschaltanlage 8DAB 24 - blue GIS Doppelsammelschiene (50 Felder) aufgeteilt in zwei Bauabschnitten.
Ein besonderer Meilenstein: Die N-ERGIE Netz GmbH erhielt das 200.000ste Feld der Siemens 8DAB-Serie, gefertigt im neuen 8DAB Center in Frankfurt.
Clean Air als Isoliermedium besteht aus Gasen natürlichen Ursprungs und enthält kein SF6 oder sonstige F-Gase.
Neue Schutztechnik SIPROTEC 5 (7SX85).
Lieferung und Montage auf bauseits gestellten Grundrahmen sowie Doppelboden im Bestandsgebäude.
Inbetriebsetzung unter Zuhilfenahme des StationScout um den zweiten Anlagenteil für die Verriegelung zu simulieren.
Der erste Bauabschnitt wurde im Frühjahr 2026 in Betrieb genommen. Lieferung und Fertigstellung des zweiten Bauabschnittes sind für das Frühjahr 2027 vorgesehen.
Wir stellen die Mittelspannungsschaltanlagen in unserem Netzgebiet sukzessive auf fluorgasfreien Betrieb um und freuen uns, dabei mit Siemens einen starken und verlässlichen Partner aus der Region an der Seite zu haben.
Kerstin Fröhlich, Geschäftsführerin der N-ERGIE Netz GmbH
Neue, erweiterungsfähige Schaltanlage in der neuen F-Gas-freien Clean Air-Technologie.
Höchste Verfügbarkeit durch einpolige Kapselung.
Möglichkeit der Erweiterung der Anlage für den zweiten Bauabschnitt ohne Abschaltung (Längskupplung ohne Feldverlust).
Verwandte Links
Bitte beachten Sie, dass einige der Links möglicherweise nur im Intranet verfügbar sind.
Kontakt
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.