Die Kooperation mit Siemens war geprägt von echtem Teamwork und gegenseitigem Vertrauen. Siemens versorgte uns nicht nur mit einer langlebigen Steuerungslösung, sondern hat proaktiv mit uns an Innovationen gearbeitet – wie der Entwicklung der Übertragung des NTCIP-Protokolls direkt in der Steuerungstechnik. Diese enge Zusammenarbeit war ein echter Mehrwert und hat uns auf der Baustelle enorme Zeit und Kosten gespart.
Patrick Zwetti, Automatisierungstechniker, STRABAG Infrastructure & Safety Solutions GmbH
Siemens überzeugte mit einem durchgängigen Automatisierungsportfolio, das von der Steuerungsebene bis zur Leittechnik reicht. Ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg war der reale Testaufbau der Steuerungstechnik in einer Büroumgebung. Dieser ermöglichte es der STRABAG, alle Komponenten und Funktionalitäten bereits vor dem Einsatz auf der Baustelle umfassend zu testen. Dadurch konnten potenzielle Herausforderungen frühzeitig erkannt und behoben werden, was vor Ort enorme Zeit und Kosten sparte und eine reibungslose Inbetriebnahme sicherstellte. Siemens agierte hier nicht nur als Lieferant, sondern als strategischer Partner, der aktiv an der Entwicklung kundenspezifischer Lösungen mitwirkte. Lange Verfügbarkeit von Ersatzteilen und umfassender Support sorgen für die Langlebigkeit und Betriebssicherheit, die bei einem solchen Infrastrukturprojekt entscheidend ist.