Siemens Logo
Siemens References
thyssenkrupp Hohenlimburg GmbH, 45 Felder NXAIR Duplex

Metals

thyssenkrupp Hohenlimburg GmbH

Olpe Germany

Modernisierung 10 kV-Schaltanlage Übergabe 2 Walzwerk
Hagen,
Germany
Die bestehende Schaltanlage aus den 1950er Jahren in offener Bauweise musste während des laufenden Betriebs ausgetauscht und durch eine NXAIR Duplex mit 45 Feldern (Rücken-Rücken-Aufstellung, 90 Einzelfelder) ersetzt werden. Mit der Schaltanlage wurde auch eine neue Schutz- und Leittechnik aus dem Hause Siemens geliefert und installiert. Diese musste an die bestehende Produktionsanlage, die Steuerungstechnik sowie an das vorhandene Prozessleitsystem angebunden und adaptiert werden.
In enger Abstimmung mit dem Kunden wurde ein Konzept erarbeitet, wie das Gesamtprojekt mit  45 Feldern in 7 Bauabschnitte aufgeteilt werden kann, um den laufenden Betrieb aufrecht zu erhalten, während die Altanlage demontiert wird und sukzessive durch eine neue NXAIR ersetzt wird.
Durch die neue und leistungsfähigere NXAIR Schaltanlage, die einen Sammelschienenstrom von 4000 A führt, kann die komplette Produktion im Stör- und Wartungsfall auf ein Sammelschienensystem umgeschaltet werden, während an dem anderen System Servicearbeiten durchgeführt werden können. Dieses trägt zu einer signifikant höheren Verfügbarkeit der Energieversorgung bei.