Die passenden Räder sollen zum
passenden Zeitpunkt an den Kunden geliefert werden. Die Komplexität und der hohe
Vielfalt der Reifen und Felgendimensionen erschwert jedoch die
Produktion.
Energieverluste sollen vermindert
werden
Seit
über 50 Jahren gehört die Wormser Hofmann Maschinen- und Anlagenbau GmbH zu den
führenden Herstellern von halb- bzw. vollautomatischen Reifenmontagelinien.
Endmontagelinien nahezu aller Automobilhersteller benötigen die passenden Räder
zum richtigen Auto just-in-time – ein Prozess, der in den letzten Jahren durch
die wachsende Vielfalt an Reifen- und Felgendimensionen immer komplexer
geworden ist. Um angesichts dieser Herausforderungen eine Taktzahl von 8
Sekunden zu halten, bedarf es nicht nur jeder Menge Know-how, sondern auch
leistungsfähige Antriebs- und Steuerungstechnik von Siemens.
Unter Druck. Binnen einer Sekunde befüllt die neue Reifenfüllglocke jeden ankommenden Reifen auf dem gewünschten Druck, mit einer Genauigkeit von 0,05 Bar.
SINAMICS S120 Antriebssystem – bis zu 22% der
Antriebsenergie wird eingespart.
TIA Portal – bei Reifenmontageprozessen
müssen immer mehr Messdaten erfasst und gesammelt werden. TIA Portal kann die
ständig wachsende Anzahl an Daten prozessbegleitend dem jeweiligen Rad
zuordnen. Effektiveres und einfacheres Arbeiten ist hierdurch gewährleistet.
SIMATIC
S7-1516 SPS steuert den Reifenfüllprozess und überprüft bei jedem Reifen per
RFID, ob dieser zum Reifendichtring passt.
Sirius Act Taster mit Flachbandkabel
verbunden und via PROFINET direkter Anschluss an
SPS.
Gesteigerte Energieeffizienz
Verminderter Platzverbrauch bei gleichbleibender Leistung
Vereinfachung des Leistungsaufwands durch Automatisierung und Digitalisierung
Das Spektrum der an den Bändern der Automobilindustrie verbauten Raddimensionen reicht mittlerweile vom 14-Zoll-Ersatzrad bis zu enormen 24-Zoll-Rädern. Aufgrund dieser Herausforderung hat sich die Hofmann Maschinen- und Anlagenbau GmbH schon 2014 für den Umstieg auf die Antriebstechnik von Siemens entschieden.
Verwandte Links
Bitte beachten Sie, dass einige der Links möglicherweise nur im Intranet verfügbar sind.
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.