Energetische Modernisierung am Campus Riedberg der Goethe-Universität Frankfurt
Universität auf Nachhaltigkeitskurs
Energetische Modernisierung am Campus Riedberg der Goethe-Universität Frankfurt
Universität auf Nachhaltigkeitskurs
Public Sector, Research & Education
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
Frankfurt am Main Germany
Die Goethe-Universität Frankfurt zählt zu den größten Universitäten Deutschlands und möchte sich in den nächsten Jahren konsequent in Richtung Nachhaltigkeit entwickeln. Denn die hessischen Universitäten und Hochschulen sind annähernd für die Hälfte der CO2-Emissionen in der hessischen Landesverwaltung verantwortlich. Wie sich Bestandsgebäude erfolgreich zu nachhaltigeren Gebäuden entwickeln lassen, zeigt die energetische Modernisierung des Biozentrums am Campus Riedberg. Im Stadtteil Riedberg befindet sich der naturwissenschaftliche Campus der Goethe-Universität. Herzstück ist das Biozentrum mit sieben Gebäuden auf rund 71.000 Quadratmetern. Seit den 1990er Jahren können Studierende hier in Laboren, Messräumen und Büros Praktika absolvieren sowie ihre Forschungsarbeit, beispielsweise auf dem Gebiet der Schmerzverarbeitung oder in der Alzheimer-Erforschung, vorantreiben. Die veraltete Lüftungstechnik im Biozentrum war bislang allerdings für mehr als 80% des Wärmeverbrauchs sowie über die Hälfte des Stromverbrauchs des gesamten Biozentrums verantwortlich – umgerechnet ein einstelliger Millionenbetrag an Energiekosten pro Jahr. Gemeinsam mit Siemens und weiteren Projektpartnern erarbeitete die Goethe-Universität ein umfassendes Konzept zur energetischen Modernisierung der raumlufttechnischen Anlagen. Das Ziel ist es die Energiekosten und CO2-Emissionen zu senken und einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit zu leisten
Gemeinsam mit den Projektpartnern für Elektroinstallation und Lüftungstechnik entwickelte Siemens ein überzeugendes Gesamtkonzept für die energetische Modernisierung des Biozentrums. Schrittweise werden nun die raumlufttechnischen Anlagen sowie die MSR-Technik in den sieben Gebäuden modernisiert. Dabei wurden Desigo PXC Automationsstationen eingesetzt und die Ein- und Ausgabemodule auf den aktuellen TX-IO-Standard angepasst. Um eine bedarfsorientierte Abluftleistung sicherzustellen, wurden die Sonderabluftventilatoren der Laborabzüge mit EC-Motoren und Motoren mit Frequenzumrichtern ausgestattet. Dank bedarfsgerechter Regelstrategien der Zu- und Abluftanlagen kombiniert mit Präsenztastern in den Laboren können die Luftwechselraten an die tatsächlichen Raumbedürfnisse angepasst werden. So erfolgt zum Beispiel eine automatische Nachtabsenkung bzw. ein reduzierter Luftwechsel der Lüftungsanlagen. Die Aufschaltung der neu eingebauten Wärmerückgewinnungsanlage an die vorhandene Gebäudeleittechnik Desigo über BACnet-Kopplung runden das Modernisierungskonzept ab. Ergänzt wird die energetische Modernisierung um ein individuell abgestimmtes Servicepaket sowie ein professionelles Energiedatenmanagement.
Die Höhe der Effizienzsteigerung und Kosteneinsparungen hat unsere Erwartungen deutlich übertroffen und zeigt, welches Potenzial in der energetischen Modernisierung von Bestandsgebäuden steckt.
Dank des ganzheitlichen Modernisierungskonzepts profitiert
die Goethe-Universität Frankfurt von beachtlichen Effizienzsteigerungen. Im Vergleich zu den Vorjahresdaten konnten
knapp zwei Drittel an Wärmeenergie und mehr als die Hälfte
des benötigten Stromverbrauchs der Lüftungsanlagen eingespart werden. Dies entspricht Hochrechnungen zufolge rund
236.000 € Kosteneinsparungen für Strom und Fernwärme pro
Jahr – nur für das erste umgebaute Gebäude. Damit leistet
das Projekt nicht nur einen wesentlichen Beitrag zu den
Nachhaltigkeitszielen der Goethe-Universität, sondern auch
zum Klimaschutzplan des Landes Hessen. Aus diesem Grund
wurde es zu 50% durch staatliche Fördergelder im Rahmen
des „CO2-Minderungs- und Energieeffizienzprogramms für
Hochschulen“ unterstützt.
Verwandte Links
Bitte beachten Sie, dass einige der Links möglicherweise nur im Intranet verfügbar sind.
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.
Fertigstellung: 2025
Goethe-Universität Frankfurt - Uni Campus Riedberg Biozentrum