Modernste Sicherheitstechnik für die Red Bull Arena in Salzburg
Siemens liefert Videoüberwachungssystem sowie Beschallungs- und Brandmeldeanlage.
Modernste Sicherheitstechnik für die Red Bull Arena in Salzburg
Siemens liefert Videoüberwachungssystem sowie Beschallungs- und Brandmeldeanlage.
Hospitality & Entertainment
SWS-Stadion Wals-Salzburg GmbH
Wals-Siezenheim Austria
In der Red Bull Arena Salzburg wurde ein „Rundum-sorglos“-Sicherheitspaket installiert. Es besteht aus Beschallungsanlage, die ebenfalls als Evakuierungsanlage genutzt werden kann, sowie Videoüberwachungssystem und modernster Brandmeldeanlage.
Multifunktionell im Ton
Über rund 640 Lautsprecher werden Brandfallmeldungen, Evakuierungsanweisungen, aber natürlich auch Meldungen zur Beruhigung und Entwarnung durchgesagt. Die Beschallungsanlage erfüllt so hohe sicherheitstechnische Anforderungen, dass sie als Evakuierungsanlage genutzt werden kann. Natürlich können auch andere Sprachmeldungen, wie etwa der Aufruf von Personen oder Hintergrundmusik, eingespielt werden. Die Informationen werden priorisiert, das heißt, eine Brandmeldedurchsage hat immer Vorrang vor Meldungen, die nicht so wichtig sind. Das System ist live-tauglich und damit auch für Moderationen, Präsentationen oder eine hochwertige Musikwiedergabe geeignet. Der Einfluss von unterschiedlichen Besucherzahlen auf das Beschallungsergebnis ist stark reduziert und eine Anpassung der Beschallung im Betrieb an unterschiedliche Veranstaltungsverhältnisse möglich. Und das ist in der Red Bull Arena auch notwendig, immerhin dient sie nicht nur als Fußballstadion. Hier finden auch Konzerte oder sogar Motocross-Veranstaltungen statt.
Ein System für jede Größenordnung Die vielseitige Nutzung stellt dementsprechend hohe Anforderungen an die Gebäudesicherheit – sowohl funktional als auch in puncto Verfügbarkeit. In der Red Bull Arena Salzburg wird daher laufend modernisiert und vergrößert, wie beispielsweise 2021 mit dem Ausbau des VIP-Clubs. Dieser wurde erweitert, zusammen mit der Innenbeschallung und der Brandmeldeanlage von Siemens. Das gesamte Signalmanagement erfolgt durch ein digitales, ethernetbasiertes Audionetzwerk. Der dezentrale Netzwerkaufbau ermöglicht zudem sehr einfach einen großräumigen, gebäudeübergreifenden Ausbau des Systems. Das installierte Videoüberwachungssystem ist so präzise, dass sie die über 30.000 Zuschauende ansteuern und jedes einzelne Gesicht erkennen und erkennbar machen kann. 45 Kameras sind dafür mit Infrarot, 36-fachem optischem Motorzoom und sogar 16-fachem Digitalzoom ausgestattet. Das Videoüberwachungssytem ist prozessorgesteuert und über Datenschnittstellen mit verschiedenen Anlagen in der Arena vernetzt. Der dezentrale Netzwerkaufbau ermöglicht zudem sehr einfach eine großräumige, gebäudeübergreifende Vernetzung des Systems. Vor dem Stadion befinden sich über 2.000 Parkplätze für alle Fans, die nicht öffentlich zu den Spielen kommen. Damit auch hier nichts passiert, überwacht ein professionelles Videoüberwachungssystem neben dem Innen- auch den Außenbereich. Die Polizei behält jederzeit den Überblick und kann schnell reagieren – im Live-, Archiv- und Konfigurationsmodus. Die Red Bull Arena hat sich in den letzten Jahren zu einer echten Heimfestung entwickelt und ist für viele Fans zu einem zweiten Zuhause geworden – in dem sich alle sicher fühlen können.
Das langjährige Siemens Know-how in den technologischen Lösungen für die Red Bull Arena in Wals-Siezenheim bringt Sicherheit und Komfort für alle Stadionbesuchende.
Die Red Bull Arena in Salzburg lässt Fußballherzen höherschlagen – um genau zu sein, über 30.000 pro Spiel. So viele Menschen können nämlich bei Heimspielen des FC Red Bull Salzburg mitfiebern. Mehr Zuschauer fasst in Österreich nur das Ernst-Happel-Stadion im Wiener Prater.