Siemens Logo
Siemens References
Doppelte Achsenzahl in gleichem Einbauraum dank SINAMICS S220 Booksize Modulen
DMG MORI Seebach stattet DMF 400/11 mit kompakten SINAMICS S220 Booksize Modulen aus

Machine Building

DMG Mori

Seebach Germany

DMG MORI Seebach
Seebach,
Germany
DMG MORI ist ein führender Hersteller von hochpräzisen und hocheffizienten Werkzeugmaschinen und weltweit in 43 Ländern vertreten. Er ist für Siemens ein wichtiger Kunde. Ein Innovationstreiber. Er ist führend im Werkzeugmaschinenbau weltweit.

Mit der neuesten Entwicklung, der Fahrständermaschine DMF 400/11 FD, erfüllt DMG MORI die Anforderungen des Marktes nach hochflexiblen Fünf-Achs-Maschinen, welche durch sehr hohe technologische Möglichkeiten besticht. Hier ist beispielsweise auch Fräsdrehen problemlos möglich.
Schon die ersten Gespräche mit Siemens drehten sich darum, mehr Leistung in den vorhandenen Schaltschrank zu integrieren. Das führte zur Entscheidung die SINAMICS S220 Booksize Module zu nehmen, die im gleichen Einbauraum die doppelte Anzahl Achsen ermöglichen.

Darüber hinaus sind sie zwei- und dreifach überlastbar. Das heißt gerade in dem Moment, in dem beschleunigt wird, ist der Strombedarf sehr hoch. Wenn der eigentliche Fräsprozess beginnt, kann die Stromzufuhr wieder reduziert werden. Dadurch können stellenweise Umrichter eine Nummer kleiner verwendet werden, was nicht nur im Hinblick auf den eingesparten Platz, sondern auch verringerte Kosten ein Vorteil ist. Da der Platz in Maschinen limitiert ist und die Optionsvielfalt von Tag zu Tag wächst, erweist sich die Kompaktheit der SINAMICS S220 Booksize als einer ihrer Key Benefits.

Die SINAMICS S220 Booksize Module sind außerdem, genau so wie die elektrische Installationstechnik von Siemens, vollständig integriert in das TIA Portal und können dort konfiguriert und verwaltet werden.

Mit der SINUMERIK ONE erleben wir die volle Kraft der Digitalisierung. Maximale Werkstückqualität, zukunftssichere Technologien und höchste Produktivität durch digital optimierte Prozesse. Dazu die Vorteile des digitalen Zwillings bis hin zur umfassenden Überwachung aller Produktionsdaten.
In der DMG Fahrständermasschine DMF 400/11 FD werden SIMOTICS 1FN3 Linearmotoren eingesetzt. In Zukunft sollen auch SIMOTICS 1FT2 Motoren zum Einsatz kommen. Parallel sind außerdem Linearmotoren verbaut.
Unsere Erwartungen waren hoch, aber die ersten Praxistests haben sie übertroffen. Die DMF 400/11 kann mit den SINAMICS S220 Antrieben und der SINUMERIK ONE wesentlich komplexere Teile in höherer Qualität deutlich schneller produzieren. Punkt. 
Fabian Suckert, Geschäftsführer bei DMG MORI Seebach (verantwortlich für den Bereich Vertrieb und Entwicklung)
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.
Contact
Contact our sales for more information and to discuss directly how our products and solutions could help you to best solve your problem.
Contact Sales
ID: 38968