Die Anbindung an das Leitsystem musste in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber, dem Schweizer Bundesamt für Straßen ASTRA erfolgen. Dieser schreibt für die Kommunikation innerhalb des Leitsystems und mit dem übergeordneten Kantons-Leitsystem OPC UA vor.
Das
Auftragsvolumen für die Automatisierung des San Fedele Tunnels umfasst die
Steuerung der Beleuchtung, der Signalanlagen, der Belüftung und einiger
Zusatzeinrichtigen.
Nicht erst mit dem Gotthard-Basistunnel hat die Schweiz ihre Kompetenz im Tunnelbau bewiesen. Die besondere Topografie des Landes, zunehmender Verkehr und Aspekte des Umweltschutzes, sinddie Gründe für das grosse unterirdische Streckennetz und seinen weiteren Ausbau. Beim Neubau des San Fedele Tunnels wurden bei der Steuerung der Beleuchtung, der Signalanlagen, der Belüftung sowie einiger Zusatzeinrichtungen Siemens-Produkte eingesetzt.Im November 2016 wurde ein Tunnel eröffnet, der von den Bewohnern des Kantons Graubünden seit langemsehnlich erwartet wurde: Der San Fedele Tunnel zur Ortsumfahrung von Roveredo. Der Tunnel wird den Rückbau der Autobahn zu einer wesentlich schmaleren Nahverkehrsstrasse ermöglichen und dem Ort sein ursprüngliches Erscheinungsbild zurückgeben.
Kompetenzen gebündelt Auftraggeber und Betreiber des Tunnels ist das Schweizer Bundesamt für Strassen ASTRA. Den Zuschlag für die Automatisierung und das Leitsystem erhielt eine ARGE (Arbeitsgemeinschaft zur gemeinsamen Ausführung eines Bauprojektes) bestehend aus den Firmen Officine Rigamonti aus Contone im Tessin und dem Management- und IT-Beratungsunternehmen Sopra Steria mit Niederlassung in Zürich.Als einziges Schweizer Unternehmen baut die Tessiner Firma Rigamonti kundenspezifische Lampen, die exakt an die Anforderungen der jeweiligen Tunnelanlage angepasst werden. In den letzten Jahren hat Rigamonti das Geschäftsfeld auf die Steuerung der Beleuchtungsanlagen und die Automatisierung ganzer Tunnelsysteme ausgedehnt. «Dabei haben wir viel Aufwand für die Auswahl der geeigneten Steuerungstechnik betrieben», berichtet Geschäftsleiter Alfredo Rigamonti. «Zuverlässigkeit und Zukunftssicherheit haben schliesslich den Ausschlag für Simatic gegeben.» Sopa Steria arbeitet als IT-Spezialist für die ASTRA und hatgemeinsam mit Rigamonti die Leitsystem-Anbindung der Tunnel-Steuerung realisiert.
Sicherheit hat Priorität Das Auftragsvolumen für die Automatisierung des San Fedele Tunnels umfasst die Steuerung der Beleuchtung, der Signal14 anlagen, der Belüftung und einiger Zusatzeinrichtungen. Dafür kam der Controller Simatic S7-1500 zum Einsatz. Er verarbeitet die Signale von Rauchmeldern und der Fibro-Lasertechnik vonSiemens. Dieses System spricht auf Hitze an und erlaubt eine täuschungssichere, schnelle und exakte Erkennung und Lokalisierung von Brandherden. Im Brandfall werden automatisch die entsprechenden Lüftungsklappen geöffnet, Ventilatoren für den Rauchabzug eingeschaltet und gezielt für Frischluft gesorgt.
Vorgefertigte Befehle reduzieren Programmieraufwand Alfredo Rigamonti zu seinen Erfahrungen mit der neuen Steuerung: «Die Innovationen der S7-1500 gegenüber der bisher verwendeten S7-300 haben uns in unserer Entscheidung für Simatic bestätigt. Bei der Programmierung im TIA Portal konnten wir ein Viertel der Zeit gegenüber Step 7 Classic einsparen.» Entscheidend für diesen enormen Zeitgewinn war der komplett überarbeitete SCL-Editor. Rigamonti:«Die aus der Befehls-Bibliothek aufrufbaren vorgefertigten Befehle machen das mühsame Ausprogrammieren über If-then-else-Befehle überflüssig. Tests, Inbetriebnahme und Anpassungen lassen sich wesentlich einfacher durchführen.»
Zukunftsweisende Kommunikationslösung Die Anbindung an das Leitsystem von Sopra Steria erfolgte in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber ASTRA. Dieser schreibt für die Leitsystem-Kommunikation OPC UA vor. Da der San Fedele Tunnel direkt an der Grenze zwischen dem Tessin und Graubünden liegt, wird mit beiden Leitstellen kommuniziert. Jean-Michel Ritzenthaler von Sopra Steria und Alfredo Rigamonti sind sich einig: «Für uns war die Beratungund tatkräftige Unterstützung durch Dejan Todorovic und seinen Kollegen von Siemens sehr hilfreich. So konnte eine Lösung gefunden werden, die von allen Beteiligten als technologisch überzeugend und zukunftssicher angesehen wird»
Beste Voraussetzungen für zukünftige Projekte Alfredo Rigamonti hatte als Pilotkunde bereits die Möglichkeit, TIA Portal V14 zu testen. Neben der Möglichkeit, der direkten Kommunikation der S7-1500 über OPC UA und der damit verbundenen Minimierung des Projektierungsaufwandes, begeistert ihn vor allem die Multiuser-Fähigkeit der Software. Das aufstrebende Unternehmen ist in der Lage auch grössere Projekte anzunehmen. «Dabei ist der häufig herrschendeZeitdruck besser zu bewältigen, wenn mehrere Mitarbeiter an einem Projekt arbeiten können und unterschiedliche Spezialisten sich gleichzeitig einbringen»
„Die
vorgefertigten SCL-Befehle machen das mühsame Ausprogrammieren über If-Then-Else
überflüssig. Das Programm wird kompakter und übersichtlicher. Test,
Inbetriebnahme und Anpassungen lassen sich wesentlich einfacher durchführen.“
Alfredo Rigamonti
Alles aus einer Hand, grosser Vorteil: nur 1 Ansprechspartner.
Bei der Programmierung und Inbetriebnahme der S7-1500 im TIA Portal konnte eine Zeiteinsparung von ca. 20% gegenüber STEP 7 V5.5 erzielt werden.
OPC UA ermöglicht die Anbindung unterschiedlichster Hardware an das Leitsystem. Dadurch erhöht sich die Durchgängigkeit des Gesamtsystems.
Das Auftragsvolumen für die Automatisierung des San Fedele Tunnels umfasst die Steuerung der Beleuchtung, der Signalanlagen, der Belüftung und einiger Zusatzeinrichtigen.
Mehr Lebensqualität für Roveredo - Tunnelautomatisierung von Siemens
Officine Rigamonti, Schweiz
Mehr Lebensqualität für Roveredo - Tunnelautomatisierung von Siemens
Officine Rigamonti, Schweiz
Mehr Lebensqualität für Roveredo - Tunnelautomatisierung von Siemens
Completion: 2017
Contact
Contact our sales for more information and to discuss directly how our products and solutions could help you to best solve your problem.