Siemens-Brandschutzsystem für Triplast GmbH - Österreich
Siemens-Brandschutz: Die Antwort auf hohe Brandlasten in der Kunststoffsortierung
Siemens-Brandschutzsystem für Triplast GmbH - Österreich
Siemens-Brandschutz: Die Antwort auf hohe Brandlasten in der Kunststoffsortierung
Others
Triplast GmbH
Enns Austria
Die Triplast GmbH sieht sich
aufgrund der enormen Brandlast in ihren Kunststoffsortieranlagen mit
erheblichen Herausforderungen im Brandschutz konfrontiert. Hauptursache hierfür
sind Lithium-Ionen-Akkus, die als Fehlwurf im Kunststoffmüll landen. Diese
stellen ein doppeltes Risiko dar: Sie entzünden sich bereits bei geringer
mechanischer Beschädigung und sind aufgrund chemischer Reaktionen im Brandfall
extrem schwer zu löschen, da diese das Feuer verstärken. Die übergeordneten
Ziele von Triplast sind daher, die maximale Sicherheit für Mensch und
Maschine zu gewährleisten. Dazu gehört die schnellstmögliche
Detektion einer Entzündung, um eine Ausbreitung des Brandes effektiv
zu verhindern. Dies erfordert ein Brandschutzsystem, das extreme
Zuverlässigkeit, Sensibilität und Verfügbarkeit bei der Brandmeldung
bietet und eine genaue Lokalisierung des Brandherdes ermöglicht.
Zudem ist eine direkte Anbindung an die Feuerwehr essenziell, um im
Ernstfall schnell reagieren zu können.
Siemens konnte dank seiner innovativen
und auf die spezifischen Herausforderungen zugeschnittenen Ansätze das
komplexe Brandschutzproblem der Triplast GmbH lösen. Angesichts der hohen
Brandlast durch Lithium-Ionen-Akkus war eine Lösung gefragt, die extreme
Zuverlässigkeit, Sensibilität und Verfügbarkeit bei der Brandmeldung
bietet und eine schnelle Reaktion ermöglicht.
Die implementierte Lösung basiert
auf einer übergeordneten FC2060-Brandmelderzentrale, die das Herzstück des
Systems bildet. Diese wird durch zwei Sprinklerunterzentralen und eine
Sprinklerpumpenzentrale ergänzt. Besonders hervorzuheben ist der Einsatz
von über 300 neuronalen Brandmeldern und neun Wärmebildkameras. Diese
hochmodernen Technologien sind entscheidend für die frühe und präzise
Detektion von schwer lokalisierbaren Brandquellen wie Lithium-Ionen-Akkus,
noch bevor sich ein Feuer ausbreiten kann.
Das umfassende System wird weiter
verstärkt durch 56 Flammenmelder, 17 Wärmemelder, neun Rauchmelder und weit
über 100 Handfeuermelder mit integrierter Löschauslösung. Die Dimension des
Projekts wird durch die Vielzahl an Alarmierungsgeräten deutlich: 81 Sirenen,
87 Blitzleuchten, 21 Sockelsounder, 97 Alarmindikatoren und 228 E/A-Module für
die Steuerungs- bzw. Systemüberwachung.
Ein effizientes Rauchansaugsystem
komplettiert die Überwachung. Zudem ist die Anlage direkt an die Feuerwehr
angebunden, die automatisch alarmiert wird, sobald eine Brandmeldung nicht
innerhalb einer vordefinierten Zeit quittiert wird. Diese ganzheitliche Lösung
gewährleistet nicht nur maximale Sicherheit, sondern ermöglicht auch eine schnelle
und zielgerichtete Reaktion im Brandfall.
„Es
zeigt sich deutlich, wie wichtig es ist, bei einer so großen Anlage auf einen
erfahrenen Partner zu setzen, der mit einer modernen Lösung für den optimalen
Schutz unserer Anlage sorgt.“
DI Hubert Rammer, Projektleiter, Bernegger GmbH
Die umfassende Brandschutzlösung
von Siemens gewährleistet der Triplast GmbH maximale Sicherheit für Mensch
und Maschine. Die Brandmeldeanlage leistet bisher hervorragende Dienste und
beweist ihre außergewöhnliche Sensibilität und Zuverlässigkeit.
Die Tatsache, dass das
System im Schnitt einmal pro Tag auslöst, unterstreicht seine Fähigkeit
zur frühestmöglichen Detektion von potenziellen Brandherden,
insbesondere von Lithium-Ionen-Akkus. Dies ist entscheidend, um die Ausbreitung
von Bränden effektiv zu verhindern und somit größere Schäden sowie
Betriebsunterbrechungen zu vermeiden. Triplast profitiert von einem erheblich
gesteigerten Schutz, was die Entscheidung für Siemens als erfahrenen Partner
bestätigt.
Die Triplast GmbH betreibt in Enns Europas modernste
und Österreichs größte Kunststoffsortieranlage. Als Joint Venture der
Altstoff Recycling Austria AG (ARA), Bernegger GmbH und Der Grüne Punkt
Holding, ist Triplast GmbH ein Schlüsselakteur im Kunststoffrecycling. Mit
einer beeindruckenden Sortierkapazität von 100.000 Tonnen Kunststoff pro
Jahr deckt das Unternehmen 50% der österreichischen Sortierkapazität für
Leichtverpackungen ab. Triplast GmbH leistet somit einen wesentlichen Beitrag
zur europäischen Kreislaufwirtschaft und setzt neue Maßstäbe für das
Kunststoffrecycling in Österreich. Ihre Tätigkeit steht für Kunststoffrecycling
auf höchstem Niveau und eine bessere Zukunft durch innovative
und effiziente Sortierprozesse.
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.
Contact
Contact our sales for more information and to discuss directly how our products and solutions could help you to best solve your problem.