Die bestehende Schaltanlage aus den
1950er Jahren in offener Bauweise musste während des laufenden Betriebs
ausgetauscht und durch eine NXAIR Duplex mit 45 Feldern (Rücken-Rücken-Aufstellung, 90 Einzelfelder) ersetzt werden.
Mit der Schaltanlage wurde auch eine neue
Schutz- und Leittechnik aus dem Hause Siemens geliefert und installiert.
Diese musste an die bestehende
Produktionsanlage, die Steuerungstechnik sowie an das vorhandene
Prozessleitsystem angebunden und adaptiert werden.
In enger Abstimmung mit dem Kunden wurde
ein Konzept erarbeitet, wie das Gesamtprojekt mit 45 Feldern in 7 Bauabschnitte aufgeteilt
werden kann, um den laufenden Betrieb aufrecht zu erhalten, während die
Altanlage demontiert wird und sukzessive durch eine neue NXAIR ersetzt wird.
Durch die neue und leistungsfähigere
NXAIR Schaltanlage, die einen Sammelschienenstrom von 4000 A führt, kann die
komplette Produktion im Stör- und Wartungsfall auf ein Sammelschienensystem
umgeschaltet werden, während an dem anderen System Servicearbeiten durchgeführt
werden können. Dieses trägt zu einer signifikant höheren Verfügbarkeit der
Energieversorgung bei.