Bei Meusburger in Vorarlberg kommt auf einem weiteren Standort die Gebäudemanagement-Software SiControl von Siemens zum Einsatz. Zudem wurde das umfassende Sicherheitskonzept des Normalienherstellers um Gaslöschanlagen für die Serverräume aller drei Standorte ergänzt.
Mit einer breiten Produktpalette und umfassendem Wissen um die Anforderungen seiner Kunden ist Meusburger zum Marktführer im Bereich hochpräziser Normalien geworden. Das Portfolio reicht weiters von Produkten für den Werkstattbedarf über Heißkanaltechnik und -regelung bis hin zu Systemen in den Bereichen Wissensmanagement und ERP. Dies macht Meusburger zum zuverlässigen Partner für den Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau. Daneben punktet das Unternehmen durch das großzügige zentrale Lager mit ständiger Verfügbarkeit seiner Produkte. Kunden auf der ganzen Welt wissen dies zu schätzen. Neben der Zentrale in Wolfurt und dem Produktionsstandort in Lingenau nahm Meusburger kürzlich eine weitere Niederlassung in Vorarlberg in Betrieb: Das hochmoderne Bürogebäude in Hohenems trägt dem stetigen Wachstum des Familienunternehmens Rechnung und bietet die nötigen Erweiterungsmöglichkeiten.
Ein Sicherheitssystem für alle Gewerke
Aufgrund der hervorragenden Erfahrungen mit den Siemens-Sicherheitslösungen in Wolfurt und Lingenau war es für Meusburger von Anfang an klar, den neuen Standort Hohenems mit derselben Technologie auszustatten und ein zentrales System für die Steuerung und Überwachung verschiedener Sicherheitselemente zu installieren. Dieses beinhaltet sowohl die Bedienung der Brandmelde-, Lösch- bzw. Rauch- und Wärmeabzugsanlage als auch die Darstellung und Zusammenführung von Alarmen und Störungen, wie etwa das Notlicht bei der Notbeleuchtungsanlage, der kritischen IT-Infrastruktur sowie diverse Maschinenüberwachungen. Ebenso mit eingebunden ist das Zutrittskontroll- und Videoüberwachungssystem. Sämtliche Alarme laufen auf dem Sicherheitsmanagementsystem von Siemens zusammen. Dazu zählen auch IT- und Maschinenalarme, für die ein eigens entwickeltes Dashboard zur Verfügung steht. Meusburger erhält so einen kompletten und transparenten Überblick über alle Unternehmensbereiche.
Brandbekämpfung für den Serverraum einfach nachrüsten
Zusätzlich erweitert wurde die Sicherheitslösung bei Meusburger um neue Gaslöschanlagen, welche von den Siemens-Expert:innen in sämtlichen Serverräumen an allen drei Standorten in Vorarlberg installiert wurden. Die automatischen Gaslöschanlagen Sinorix 1230 repräsentieren die neueste Generation von Gaslöschanlagen mit chemischen Löschmitteln und sind eine ausgezeichnete Lösung für den Schutz sensibler elektronischer Bereiche und das Verhindern von Datenverlusten. Die Kontinuität der Geschäfts- und Produktionsprozesse von Meusburger wird so effizient sichergestellt. Das verwendete Löschmittel wirkt nicht korrosiv, ist nichtleitend und schützt daher die empfindliche Serverelektronik optimal. Auch für die Gesundheit der Menschen und die Umwelt ist es unbedenklich. Durch die Effizienz der Anlagen braucht es nur eine geringe Löschmittelkonzentration. Das ermöglicht einerseits eine kompakte Systemauslegung und andererseits ist der Platzbedarf für die Installation und Löschmittellagerung geringer. Komplettiert werden die Gaslöschanlagen durch die neuen Steuereinheiten Sinorix SDU (Smart Discharge Unit). Diese eignen sich hervorragend dafür, sicherzustellen, dass die jeweilige Brandschutzlösung exakt den Bedürfnissen des Kunden entspricht und auf die spezifische Anwendung, das Brandrisiko sowie die lokalen Anforderungen und Vorschriften zugeschnitten ist. Zusätzlich reduziert die Sinorix SDU den Druckanstieg, der bei einem Löschvorgang im Löschbereich entsteht, auf einen Wert, bei dem Druckentlastungsklappen nicht mehr erforderlich sind, was den Installationsaufwand insbesondere bei der Nachrüstung maßgeblich senkt.
Aufgrund der hervorragenden Erfahrungen mit den Siemens-Sicherheitslösungen in Wolfurt und Lingenau war es für Meusburger von Anfang an klar, den neuen Standort Hohenems mit derselben Technologie auszustatten und ein zentrales System für die Steuerung und Überwachung verschiedener Sicherheitselemente zu installieren.