Vermeidung von Kollisionen, Maschinenstillstand und –ausfall
Nutzung des Systems im Job-Shop (oft weniger qualifizierte Bediener) und bei sehr teuren Werkstücken
Der chinesische Glasverarbeitungsspezialist
NorthGlass kann in seinen Härteöfen sehr großflächiges, gebogenes Glas
herstellen – Weltrekord.
Siemens unterstützte den Kunden mit einer neuartigen Schnittstelle zur Berechnung und Bereitstellung zukünftiger Werkzeugbahnen (Collision Avoidance ADVANCED)
Weiterentwicklung im NC-Kern der Sinumerik
Agile Entwicklung der Lösung mit kurzen Feedbackschleifen zum Kunden
Siemens ist seit Firmengründung Partner für NorthGlass
Siemens als zuverlässiger Partner für die Bereiche Automatisierungs-, Antriebs- und Visualisierungssystemen, der Instrumentierung sowie bei der industriellen Schalttechnik bis hin zu den Informationssysteme
Die weltweite Präsenz und Servicefähigkeit von Siemens
NorthGlass ist das größte Unternehmen weltweit, dass sowohl Glasproduktionsmaschinen als auch Glasprodukte liefert. In seiner mehr als 20-jährigen Geschichte , hat das Unternehmen ca. 4.000 Glashärteöfen weltweit installiert.
NorthGlass hat sich nicht nur auf Härteöfen spezialisiert, sondern gilt auch als einer der weltweit größten Hersteller von Beschichtungsanlagen (Coater).
In der chinesischen Provinz Hebei wurde eine neue Beschichtungsanlage basierend auf dem Prozessleitsystem Simatic PCS 7 und Automatisierungsgeräten Simatic S7-400 automatisiert. Des weiteren ist Simatic WinCC von Siemens im Einsatz.
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.