Gemäß der bestehenden Genehmigungen wird das gereinigte Abwasser der neuen Anlage in sogenannter „Direkteinleitung“ in den nahegelegenen Main abgeführt. Damit liegt auf der Neutralisationsanlage jedoch ein besonderes Augenmerk – nicht nur ZF-intern, sondern auch das der Öffentlichkeit und der zuständigen Wasserschutzbehörden. Eine gewisse Zeit können die vorgelagerten Produktionsanlagen ihr Abwasser zwischenpuffern, danach beginnen Auswirkungen auf die Produktion. Damit war ein wesentliches Kriterium der neuen Anlage bereits definiert: Sie muss absolut zuverlässig sein.
Umsetzung vom Profi: Systemintegrator Scheba ist Siemens Solution Partner.
Als Leitsystem und Visualisierungssoftware kommt Simatic WinCC V7.0 sowohl in einer lokalen Bedienstation wie auch in der Leitwarte zum Einsatz.
In der Anlage läuft die Software auf einem industrietauglichen Panel-PC Simatic IPC577C.
Steuerung der Anlage über Simatic S7-317 2 PN/DP.
"Die
Steuerungen von Siemens sind extrem ausgereift und zuverlässig. Deswegen konnten
wir beim Aufbau der Anlage auf einen redundanten Aufbau verzichten und Kosten
sparen."
Herr Solf, Firma Scheba (Systemintegrator und Siemens Solution Partner)
Vorteile zieht ZF aus der Integration der neuen Anlage in die IT-Infrastruktur des Unternehmens zur zentralen Speicherung und Analyse von Daten.
Das Ausdrucken und Archivieren von Papierbelegen gehört damit endgültig der Vergangenheit an. Schließlich erzielt die exakte und zeitnahe Messung des pH-Wertes eine bestmögliche Behandlung der Abwässer bei optimiertem Ressourceneinsatz – davon profitiert auch die Umwelt.
Die Anlage wurde platzsparend und zuverlässig von einem zertifizierten Siemens Solution Partner umgesetzt.
Die ZF Friedrichshafen AG fertigt als einer der weltweit führenden Zulieferer der Automobilindustrie zahlreiche Komponenten der Antriebs- und Fahrwerkstechnik sowie der aktiven und passiven Sicherheit. Die bestehende Abwasserbehandlungsanlage des Werkes Schweinfurt Nord konnte mit den Produktionssteigerungen nicht Schritt halten.
Da sich ein Retrofit der bestehenden Anlage als unwirtschaftlich erwies, entschied man sich für einen Neubau der Abwasserbehandlungsanlage.